This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS2121:输入重新充电时无输出电压

Guru**** 2540720 points
Other Parts Discussed in Thread: TPS2121

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1044867/tps2121-no-output-voltage-on-input-replugging

器件型号:TPS2121

您好!

我们使用 TPS2121在两个5V 输入源之间自动切换。 该电路可用作2个电源的理想 ORing。

目前、第二个输入未使用、IN2悬空。 当电路完全放电时、当我们在 IN1上提供5V 电压时、输出打开。 但是、当我们对 IN1进行循环通电时、即拔下并重新插入 IN1上的5V、输出不会切换并保持0V。 至少在应用程序中保持 IN1断开连接后。 10秒后、当我们在 IN1上提供5V 电压时、输出将再次打开。

有什么想法、我们怎么做是错的?

此致、

Michael

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Michael、

    在 Vcomp 模式下、TPS2121应将 IN2作为优先级、直到 IN2降至 Vcomp +滞后以下。  即使在下电上电后、当 IN2 = 0V 且 IN1 = 5V 时、它也应切换。 您是否能够提供此事件的波形? 包括 IN1、IN2、VOUT 在内的波形、如果您能够包含 ST 引脚、则有助于快速解决此问题。  

    此致、

    Kalin Burnside

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Kalim、

    感谢您的快速响应。

    如果我们断开 R142、实际上会禁用过压保护、即使我们快速断开和重新插入 IN1、VOUT 也始终开启。 在重新充电时、输入可能会出现一些尖峰。 那么、我们应该尝试增大 R142吗?

    此致、

    Michael

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Michael、

    热插拔器件是由于电压摆幅和线路电感而导致过压保护接合的原因。 解决热插拔的方法有很多种。 您可以从输入端添加 TVS 二极管到接地端、添加更多输入电容以减缓电压上升、或通过更改电阻分压器来提高 OVP 跳闸的电平。 您还可以查看数据表中的第10.7节、其中介绍了如何使用 TPS2121器件管理热插拔输入。

    此致、

    Kalin Burnside