This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LM9061:静态电流和 MOSFET 的并联#39;s

Guru**** 2813875 points

Other Parts Discussed in Thread: LM9061, LM5060-Q1, LM5060

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1043400/lm9061-quiescent-current-and-paralleling-of-mosfet-s

器件型号:LM9061
主题中讨论的其他器件: LM5060-Q1LM5060

您好!

我对 LM9061有几个问题:

1.静态电流对于我的应用来说太高(关断时为5mA)。  我能否在首先发出 OFF 命令后断开器件电源、这是否仍能提供基本上为零 Iq 的双向阻断?

2.使用背对背 MOSFET 时,是否仍可以并联多个 FET?  栅极电阻器等是否存在任何注意事项?

感谢任何帮助。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    感谢您的支持!

    1A)需要为器件供电、以使 MOSFET 保持完全关断状态

    2A)并联 FET 会增加有效栅极电容并减慢关断速度。 LM9061的栅极灌电流能力非常小。 我建议选择一个更好的选项。  

    您能否分享您的要求以建议合适的解决方案。  

    • 什么是工作电压和最大负载电流?
    • 需要哪些保护功能?
    • 目标 IQ-off 是什么?

    此致、Rakesh

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Rakesh、

    感谢您的快速响应。  我的应用是针对12伏系统提供反向电池保护和断开开关、最大负载为100A。 它不受 PWM 影响、因为它主要是静态应用。  Iq 需要尽可能低、理想情况下小于50uA、因为不活动时间会延长。 数据表最大的卖点在于 LM9061能够驱动多个并联的 MOSFET、因此我想了解您为什么需要更好的选择。

    TI 的电子保险丝参考设计(TIDUBK1B)具有满足我的需求的双向开关、它允许在导通状态下进行双向电流流动、在关断状态下进行双向阻断。  如果可能、我想在类似的拓扑中找到一种使用 N 沟道 MOSFET 代替 P 沟道的方法。

    此致

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    感谢您分享要求。

    对于无故障模式下的开/关控制、即使具有低栅极灌电流/拉电流能力的控制器也是可以的。 但如果发生故障、则会在 MOSFET 上产生较大的 VDS、这将以较慢的关断速度对 FET 施加应力。

    LM5060-Q1更适合您的要求。 如果您有任何疑问、请浏览数据表并告知我们。

    此致、  

    Rakesh

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Rakesh、

    感谢您指出故障条件。  我过去看过 LM5060、但由于 OUT 引脚监测源极电压、此器件似乎不允许电感反冲电流返回电池。  请您确认吗?

    此致

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    正确。 LM5060不在此提供服务。 您可能需要采用离散方法。

    此致、Rakesh

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Rakesh、

    感谢您的确认。