This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] UCC14240-Q1:有关计算器工具的问题、RLIM

Guru**** 2568585 points
Other Parts Discussed in Thread: UCC14240-Q1, UCC5310

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1044850/ucc14240-q1-questions-about-the-calculator-tool-rlim

器件型号:UCC14240-Q1
主题中讨论的其他器件: UCC5310

团队、

我对 UCC14240-Q1计算器有疑问(Excel 表格):

  • 作为"用户输入"、有 IQ_DRIVER_VDD 和 IQ_DRIVER_VEE。 根据 UCC5310数据表、IQ_DRIVER_VDD = 1.8mA。 但我在数据表中找不到 IQ_DRIVER_VEE、并且 RLIM 以不同的值发生了很大变化。 IQ_DRIVER_VEE 应使用什么?
  • 当我 Ω 例如 RLIM (MAX)= 4582 μ A 时、应该为 RLIM 使用哪个值? 4K、4.5k? 我可以/应该降低多少?

谢谢!
 Robert

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Robert、

    您使用的是哪款计算器? 如果您可以分享、我可能会帮您找到答案。

    谢谢、

    肖恩

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Robert、

    我得到了电子表格。 UCC5310 (SEM)有三个版本。 对于 S.M 版本、VEE 连接到 GND2、VEE 没有负电压。 您需要使用 IQ_DRIVER_VEE = IQ_DRIVER_VDD =1.8mA。 对于 E 版本、 D/S 不提供 IQ_DRIVE_VEE。 我认为它将类似于 VDD 静态电流。 有关更多详细信息、请联系 HPD。

    对于第二个问题、您可以选择小于计算出的电阻的 RLIM 以获得更大的裕度、例如、对于30%的裕度、可以选择3.3K。

    此致、
    肖恩

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    UCC14240-Q1的第16页是 RLIM 计算公式。 我不认为我可以简单地设置相同的值。 使用网站上的 Excel 文件、使用我的设置:

    如果 IQ_DRIVER_VEE = 1mA; IQ_DRIVER_VDD = 1.8mA => RLIM = 4.495k Ω

    如果  IQ_DRIVER_VEE = 1.8mA; IQ_DRIVER_VDD = 1.8mA => RLIM = 140.355k Ω

    差异太大。 哪一个是正确的答案?

    还有一个新问题:

    哪些主要 值适合 R2和 R4? 我应该以10kOhm 开始、或者它应该在50kOhm - 100kohm 范围内更大。 如果我选择非常高的电阻值、会发生什么情况?

    此致

    巴哈尔

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Bahar、

    对于 S 和 M 版本、它是单输出、您需要在第二页上使用单输出电子表格。  RLIM > 1k Ω。 对于 E 版本、我为  IQ_DRIVER_VEE 和 IQ_DRIVER_VDD 输入了1.8mA、得到 RLIM = 5.1k。 请仔细检查您的计算。

    您可以选择超过10k 的 R2和 R4、从而降低功率损耗。 但我不建议过高、这样会在 VDDFB 和 VEEFB 上产生较大的滤波器、从而减慢响应速度。

    谢谢、
    肖恩