This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LM3421-Q1:有关 OVP 的咨询

Guru**** 2391415 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1044983/lm3421-q1-inquiries-about-ovp

器件型号:LM3421-Q1
主题中讨论的其他器件:LM3421

大家好、TI 支持团队

OVP 无法正常工作。

请查看以下内容。

应用:近光前照灯

拓扑:降压/升压

输入电压:10~36V

VLED:17V

ILED:1A

OVP 目标:VIN + VLED:17 + 36 +2V (裕度)= 55V

即使我更改了 ROV1并将目标为549K 更改为432K、它也未进入。

它是通过浮动 OVP 实现的、OVP 不会进入数据表上指定的2Hz。

我们的电路中似乎有一个需要调试的器件、因此请查看。

e2e.ti.com/.../OVP_5F00_CIRCUIT_5F00_LM3421.pdf

谢谢。

此致、

mj

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你好、MJ、

    请注意、OVP 保护电压仅是 LED 两端的电压、而不是您在55V 设计中拥有的 LED 加 VIN 电压。  因此、对于您的设计、您应该使用设计 OVP、使其比最大 LED 电压3V + 17V = 20V 高出大约3V。  然后、按照数据表的等式24和25计算浮点情况下的设定值和迟滞设计值。

    谢谢 Tuan