This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS546A24A:启动不稳定性

Guru**** 2826855 points

Other Parts Discussed in Thread: TPS546A24A

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1043569/tps546a24a-start-up-instability

器件型号:TPS546A24A

您好 E2E 社区、

我已经使用 TPS546A24A 完成了两个电源设计、这些电源设计仅具有引脚束带功能。 PCB 已经过构建和组装、由于不稳定、我在启动时遇到一些问题。

输入10V、频率550kHz、输出1.8V 至6A

输入10V、频率550kHz、输出1.1V 至8A

如下图所示、芯片正在尝试启动、但正在振荡、这会导致芯片停止。

/cfs-file/__key/communityserver-discussions-components-files/196/0016.TIF

我尝试使用 Excel 电子表格使用不同的补偿设置、但没有成功。 我在另一个线程上看到、它可能来自过大的电感器、这可能会使电流环路难以调整我的计算值大约为1.7uH、但我使用了较大的电感器来减少更多的纹波。

以下是两种设计让我知道您的想法,是否有问题?

/cfs-file/__key/communityserver-discussions-components-files/196/0058370A_2D00_SCM.pdf

/cfs-file/__key/communityserver-discussions-components-files/196/0058371A_2D00_SCM.pdf

谢谢

Yann

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Yann

      我假设您在无负载的情况下启动。 请确认吗?

    确认设计是否稳定的一种好方法是运行快速的 SIMPLIS 或 PSpice 仿真。 TI.com 上提供了这些模型、供您在仿真中快速查看。

    此致、

    Gerold

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Gerold、您好!

    是的、我忘记提到它、这是第一次在无负载的情况下尝试、但我连接了一个有源负载、并在0.5A、1A、1.5A 的情况下尝试了一些、但没有成功。  

    由于您的消息是、我设法以3.5A 电流启动它、问题是我需要它在轻负载时保持稳定。

    我将进行 Spice 仿真。

    谢谢
    此致

    Yann

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Yann、您好!

    好的、请运行 PSpice 仿真、如果您有其他问题、请告知我们。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Gerold 和 Miranda、您好!

    我通常使用 LTSPICE 而不是 PSpice、因此我尝试将组件添加到 LTSPICE 中、但出于某种原因、它不起作用(我之前已经做过)。

    因此、我下载了 TI PSpice 并运行启动仿真、我可以看到不稳定。 然后、我使用了设置电阻器来解决该问题、但没有成功。 因此、我决定从一个工作示例开始、使用数据表中的示例并在1.5A 负载仍然不稳定的情况下对其进行仿真。 因此、PSpice 中的设置可能有误、但我还不是专家。  仿真开始时存在一些模糊的故障。

    我通常会在这方面花更多的时间、但我对该项目的日程安排很紧、因此任何投入都是很好的。 我已经附加了仿真项目、如果您能指出问题的话  

    /cfs-file/__key/communityserver-discussions-components-files/196/TPS546a24a-simu.zip  

    感谢你的帮助
    此致

    Yann

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Yann、您好!

    我查看了您的 PSPICE 原理图、但在调试错误时遇到了问题。 我遇到了一些收敛错误等等。 为了节省时间、我运行了一些 SIMPLIS 仿真。 这目前是否可以接受? 我可以回顾一下 PSPICE 模型、如果这很重要的话。

    以下是您的设计结果(尤其是补偿设置和电感器选择):

    以下是将电感降至1.2uH 后的结果:

    根据您的结果、我观察到2.2uH 电感器的启动失败和不稳定情况、1.2uH 电感器的启动成功。 是否有可能使用1.2uH 电感器来尝试您的应用? 我怀疑这将有助于解决您的问题。 这种修改会增加电感器纹波电流、如果您的设计可以接受、则可能会导致输出上的电压纹波。 或者、如果我们需要进一步优化设计、我们可以查看添加输出电容和调整补偿。

    此致、

    Alec Biesterfeld

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Alec、

    是的、我有相同的错误、但我不知道如何解决。 感谢您进行 SIMPLIS 仿真、我已经从我在另一篇文章中看到的结果中订购了较低值的电感、 这些电感应在今天或明天到达、我将尝试并告知您。

    谢谢  
    Yann  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Alec、

    我已将电感器更改为1uH、并将输出电容增加47uF、使其达到总127uF、它现在在0A 至5.5A 的满负载范围内看起来稳定。

    我有点惊讶、因为计算值为1.6uH、它似乎是一个安静敏感的芯片、 我使用的一些传统器件对于+-06uH 变化不是那么敏感。  
    现在、我将根据 Excel 电子表格使用 COMP 代码25调整补偿环路。

    谢谢、
    此致

    Yann

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Yann、您好!

    该架构对电感值很敏感。 我建议阅读数据表的第7.3节以获得更详细的解释。  

    如有任何疑问、请联系我们。

    此致、

    Alec Biesterfeld

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Alec、

    是否有任何实验尝试将芯片降至-55°C?  

    它会导致芯片严重故障、还是超出规格?
    它是否还能够从-55°C 开始?

    此致
    Yann

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Yann、您好!

    此器件可存储在-55C。 但是、其运行温度未达到-40°C 以下。 数据表指定仅在-40°C 之前运行。  

    此致、

    Alec Biesterfeld