This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] BQ27210:BQ27210通信错误

Guru**** 2521300 points
Other Parts Discussed in Thread: EV2400, BQ27210

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1045116/bq27210-bq27210-communicate-error

器件型号:BQ27210
主题中讨论的其他器件:EV2400

你(们)好  

客户使用 EV2400与  bq27X10 EVSW 连接、但无法成功通信。

故障屏幕如下所示。

他们已经更改了许多计算机,但仍然有此故障。 重新安装 EVSW 是无用的。

BQ27210是否可以与 EV2400通信?

谢谢

星号

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Star:

    此错误看起来可能来自 EVSW 与 EV2400的连接、而不是监测计。 它是否在您尝试的任何通信端口上显示相同的错误消息? 确保将最新的固件安装到 EV2400 V0.32。 您可能需要使用 EV2300与 EVSW 通信。

    此致、

    Wyatt Keller

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Star:

    这是一个非常旧的器件/软件。 它需要 EV2200。 它可能适用于 EV2300、但不适用于 EV2400。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Star:

    我刚刚检查了 EVM 指南、并看到提到了 EV2300。 尝试使用 EV2300、并告知我们它是否起作用。