This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS2663:过流时 IMON 引脚输出:也是在3倍 Iol?

Guru**** 2577385 points
Other Parts Discussed in Thread: TPS2663

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1044689/tps2663-imon-pin-output-at-overcurrent-also-at-3xiol

器件型号:TPS2663

您好!

在链接的相关问题上、我得到了一个答案、即当电流上升到高于设定的电流限值 IOL 至2倍 Iol 时、TPS2663 IMON 输出引脚保持上升。 但是、在短路/快速过载事件期间、它是否还会上升到与3xIol (I (FASTRIP)成比例的值?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Jef、

    欢迎使用 E2E!

    在短路事件期间、在 FET 完全关断之前、通过 FET 的电流可能会高得多(由于延迟)。 但 IMON 环路的响应有限、跟随 FET 电流需要几微秒。 因此、只需考虑使用2个 Iol 来调节 IMON 电阻器即可。

    BR、Rakesh

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Rakesh、

    感谢您的回答!

    一个后续问题:在数据表的第27页上、IMON 引脚可生成的最大电压为4V。 但是、方框图中显示了5V 齐纳二极管、因此看起来最大值实际上是5V。 哪种电压正确?  

    此致、

    JEF

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Jeff:

    该器件在 IMON 引脚上具有5V 钳位、但由于器件在4.5V 电压下工作、因此在较低的 Vin 电压下、我们可能不会使用 IMON 引脚上的5V 范围。 这就是使用4V 作为限值的原因

    此致、Rakesh  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    好的、但这是否意味着在较高的输入电压下 IMON 电压可以是5V?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    是的

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    谢谢!