This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS2663:电池充电的电流限制

Guru**** 2925550 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1044462/tps2663-current-limiting-for-battery-charging

器件型号:TPS2663

您好!

我正在尝试使用 TPS26631限流器控制我的电池充电器。  我有一个3A 充电器为限流器供电。 通常情况下、此类充电器的电流不会超过3A、但由于其内部电路末端有大电容器、因此充电器能够提供更高的浪涌电流。 为了考虑所有这些信息、我已将电流限制设置为4.2A。 如果我没有将其设置得足够高、则超出电流限制、IC 进入故障模式。 但是、最近我不得不更换用较大电池充电的电池。 在这种情况下、我可以为直接连接到限流器的电池充电、但当电池处于低功耗模式(0V、从内部 BMS 切断电源)并连接到负载电路时、浪涌电流会高得多、超过4.2A x2。

我不想更改不同电池的电流限制。 我的方法应该是什么? 该限流器不适合电池充电应用。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Tunc、

    欢迎使用 E2E!

    您是否希望电流限制器具有更高的额定功率? 浪涌电流可在 dVdT 模式下通过 TPS26631进行处理  

    您能否共享显示电池充电器、电池、大电容器、限流器、内部 BMS 连接的系统方框图、以便更好地了解。

    此致、Rakesh

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    目前、我在 dVdT 引脚上放置了一个1uf 电容器。 我已经尝试过、没有电容器、100nF、220nF 和1uF。 在每一个上、器件在2.5秒后进入热关断状态。 我正在读取 IMON 引脚以查看流经器件的电流。  

    IC 设置: https://prnt.sc/1w2xvp0

    基本方框图: https://prnt.sc/1w2yzlk

    在试验 dVdT 模式之前、我的设置稍有不同。 当 IC 首次开始工作时、它连接到1K8欧姆的虚拟负载。 3秒后、我切换了一个继电器以连接主蓄电池。 但是、在这种情况下未使用 dVdt。 当我使继电器一直打开时、电路中的虚拟负载被消除并且电池被直接连接。 但是、在启动时、IC 会发热并进入热关断状态。 我是否需要在原理图上进行更改、或者该限流器是否与电池充电控制不兼容。

    使 IC 在不热关断的情况下工作的设置: https://prnt.sc/1w2zmi6

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Tunc、

    我无法打开这些图像。 您能否以附件的形式共享它们  

    此致、Rakesh  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    IC 设置:

    基本方框图:

    我可以使 IC 在不热关断的情况下工作的设置:

    在这里、很抱歉给您带来不便。  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    谢谢  

    电池充电需要长时间的限流模式运行。 此器件仅支持2.5s 间隔。 我们没有满足您要求的解决方案。

    您可能需要使用基于 CV/cc 的充电器。

    此致、Rakesh