This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TL494:关于 TL494的误差放大器

Guru**** 2391415 points
Other Parts Discussed in Thread: TL494

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1045049/tl494-about-the-error-amplifier-of-tl494

器件型号:TL494

您好、TI 的团队

祝你度过美好的一天!

如果我在 TL494中只使用一个运算放大器、我应该如何连接另一个运算放大器以避免对我们的电路产生影响?

非常感谢。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Alvin、

    误差放大器输出 连接了二极管、如下所示:

    因此、如果您的应用仅需要单个误差放大  器、则未使用的放大器必须具有偏置低电平的输出:将(+)引脚接地并使用电阻分压器将(-)引脚偏置为低电压(100-200mV)。

    此致、

    Eric