This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LMR50410-Q1:电源树解决方案

Guru**** 2535750 points
Other Parts Discussed in Thread: LMR36015, LMR50410, TLV733P, LMR33620

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1044955/lmr50410-q1-power-tree-solution

器件型号:LMR50410-Q1
主题中讨论的其他器件:LMR36015LMR50410TLV733P

大家好、

背景:

我目前正在进行独立的研究、以创建电源树解决方案。 要求如下电源轨:5V @ 1A、3.3V @ 1A 和1.8V @ 200mA 、输入电压范围为6V 至36V。 此外、所有器件都必须符合汽车标准、成本是最大的考虑因素、尺寸是次要考虑的因素。

考虑了多种不同的拓扑后 、我倾向于使用其中的三个 LMR50410s、其中一个用于创建每个电源轨。 该解决方案的估计 BOM 成本为2.44美元、占用了228mm^2。 相比之下、第二个最便宜的设计采用的是 LMR50410 (适用于5V 电压轨@1A)、LMR36015 (适用于3.3V 电压轨@1.2A)和从3.3V 电压轨流出的 TLV733P (适用于1.8V 电压轨@ 200mA)。 该解决方案的估计成本为2.49美元、尺寸为206mm^2。  

问题:

LMR50410是否有其他 IC 或版本能够以1A LMR50410的价格范围(IC 为0.50/k 美元、BOM 为0.74/k 美元)连续输出3.3V 1.2A? 或者、对于可能进一步降低成本的不同拓扑、是否有任何建议?  

非常感谢、

Ryan Fleetham

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Ryan、

    我建议使用36V 器 件、lmr36015为60V、如果 LMR34215和 LMR33620/30有库存且价格合理、请查看。

    Elena

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    感谢您的意见!