This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TLVM13630:TLVM13630在电压高于30V 时自动关断

Guru**** 2812755 points

Other Parts Discussed in Thread: TLVM13630

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1042273/tlvm13630-auto-shutdown-of-tlvm13630-at-voltages-above-30v

器件型号:TLVM13630

您好!

我们将在小型有源扬声器中使用 PowerModule (TLVM13630)。 已设置了第一个样片电路板、但我注意到 TLVM13630在我的样片中自动从大约31V 关闭。 该行为取决于我焊接的 Rt 值(频率设置电阻)。 计划在1MHz 下为13k Ω。 如果我将电阻减小到大约6.8kOhm (大约2MHz)、则可以使用高达36V 的完整电压范围。 如果我增大电阻、则可使用的输入电压会进一步降低。 但是、高于1MHz 的频率对我们来说并不理想、因为待机功耗几乎是高的两倍。 我已经尝试过更多的输入电容(在现有电路中增加2x2.2uF 的电容)、但这没有效果。 这些 IC 仍是 TI 商店的预串联样片。 (PTLVM13630)该行为是否已知? 或者是否有人怀疑错误可能是什么? 感谢您的支持

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    您是否想分享您的原理图? 您的工作条件 VIN、VOUT、IOUT 是什么?

    器件是在空载还是满载时关断?

    谢谢

    -Arief

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Arief、

    产品的输入电压(Ub)将为8V 至35V

    输出电压为4V

    输出电流高达2A

    该器件在轻负载(约50mA)时以及 TLVM 输出端的更高负载(即1A)时关断。 没有负载是不可行的。 如果接近31V、频率将上升、如果 Vin 增加、频率将变得不稳定。

    原理图请参见下面的。 有关输入滤波器和输出电容的一些详细信息:

    C27、C28 = Kemet T521B335M050ATE200

    C29、C30、C31、C32 = Yageo CC0603KRX7R9BB474

    L4 = Bourns Inc SRP4030FA-6R8M

    C25、C26 = Murata GRM155R61C105MA12D

    C23、C24 =Kemet T598B157M006ATE045

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    您是否可以尝试在 VIN 上添加输入陶瓷电容器?

    根据数据表建议、您可能需要2x4.7uF

    在正常情况和不稳定情况下、您是否有任何 VIN、SW 和 VOUT 节点波形?

    此外、您的设计是否具有布局?

    谢谢

    -Arief

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Arief、

    我添加了2个4.7uF 50V (Taiyo Yuden UMK316AB7475KL-T)并将其焊接在 C31和 C32上、但没有效果。 没有它们、图形看起来就像没有它们一样。 即使是问题电压也是相同的。

    请查看 Scope_views.zip 以了解测量结果(无需额外的2、4、7uF)

    e2e.ti.com/.../2021_2D00_10_2D00_12_5F00_Scope-views.zip

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    我还注意到20V 时的频率比配置的(1MHz)高很多(大约1.8MHz)。 在10V 时、它上升至2MHz。  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Michael、

    感谢您的示波器捕获。

    您是否知道以下条件之间的差异:

    Tek00006.png 和 Tek00007.png? 看起来是不稳定的。

    您是否还想探测这些条件之间的引脚11 (SW)? 我想知道器件是否由于热问题而关断。  

    您是否还可以尝试以下操作:

    1) 1)移除 C23和 C24

    2) 2)将其替换为47uF、16V 额定电容器、例如本电容器(https://ds.yuden.co.jp/TYCOMPAS/ut/detail?pn=EMK325AC6476MM-P&u=M)

    这样可以排除电解电容器上可能影响稳定性的 ESR。 如果找不到确切的电容器、您能否尝试在输出端添加陶瓷电容器、以便在电压偏置降额后使有效电容器大约为70uF?

    此外、我能否看一下您的布局、看看是否有任何影响您结果的东西

    谢谢

    -Arief

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Arief、

    我将 C23和 C24更改为 GRM32ER71A476ME15L、这在4V 电压下约为66uF、但未解决问题(C31和 C32仍为4.7u)。 我还尝试添加4个47uF 电容、在与 Vin 相同的电压下、仍然是这种行为。 此外、我在 Vin 处短接电感器 L4、这也不起作用。

    Tek00006和 Tek00007是不同的时间刻度、两者在33V 时都不稳定。 在 Tek00007、图形在屏幕上浮动、但如果我按下"保存"、它只捕获一个图形。

    我的负载是 TI LM48511SQ (升压放大器)、这是否会损坏 TLVM13630?

    TLVM13630对 AGND 和 PGND 的接地问题有多敏感? 我尝试在我的设计中靠近评估板保持安静。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你好,Arief

    我认为我找到了原因。 这是我自己的愚蠢。  我的输入过压保护功能未按预期工作、并且我没有足够注意33V 时的示波器 Tek0008、这表明 Vin 向下摆动至接近0V。 如果我短接输入保护、一切工作正常。