This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[FAQ] [参考译文] [常见问题解答] TPS92633-Q1:如何在五分钟内使用 TPS92633-Q1进行设计?

Guru**** 2517730 points
Other Parts Discussed in Thread: TPS92633-Q1, TPS92624-Q1, TPS92623-Q1

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1045098/faq-tps92633-q1-how-to-design-with-tps92633-q1-in-five-minutes

器件型号:TPS92633-Q1
主题中讨论的其他器件: TPS92624-Q1TPS92623-Q1

大家好、

  1. TPS92633-Q1的主要特性是什么?
  2. 如何设计 TPS92633-Q1的外部电阻器组件?
  3. 在布局(设计二极管和电容器)期间、我应该注意什么?
  4. 如果未使用 OUT3、那么将 IN3、RES3和 OUT3保持开路是否没有问题?
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    1. 1) 1)非板载 LED 驱动解决方案:
    • TPS92633-Q1旨在支持具有强大 EMC 抗扰度的非板载分级电阻器、因此与条形码/二维码解决方案相比、它具有更出色的优势、可减少制造过程中相应的工作量。 对于非板载分级电阻器、一个输出电流对应于 LED 板上的一个 R (ICTRL2)。
    • 2) 2)用于热共享的外部分流电阻器:

     

    • 当电源电压上升到高于 LED 所需的正向电压时、电流路径将逐渐从 Iout 变为 IRES。 分流电阻器开始在电源和 LED 之间共享压降。 因此、分流电阻器会消耗一定的功率。
    • 整个 Cera 系列(例如 TPS92623-Q1和 TPS92624-Q1)将保留此功能。
    1. 有关  外部组件的计算、请参阅 www.ti.com/.../slvrbh1。 在此工具中、灰色框是固定值、黄色框是您的设置、蓝色框是计算值。

    步骤1:设置电流。 ‘‘情况,从“当前设置(无非板载纸槽)”到“当前设置(非板载纸槽)”中进行选择。 可以在此处确定 R (IREF)、R (ICTRL)和 R (SNSx)。

    步骤2:首先使用公式(1)设置 R (RESx)。  

     (1)

    应该注意 的是、基本原理是设计 R (RESx)、以便在典型电源工作电压下消耗适当的50%总功率损耗。  P (RES)=0.5P (器件)。

    然后使用计算工具键入‘reS res数值’表,查看相应的计算 Pres (mW)曲线。 通常、考虑到较高的 Pres (mW)、需要在功率电阻器中仔细选择 R (RESx)的封装。

    ‘S3:在“Single LED Short Threshold”(单 LED 短路阈值)表中,键入 R (Iref)和单短路检测阈值,然后确定 R (SLS_REF)。 如果未使用、则将 SLS 引脚连接到接地。

    第4步:‘PWM and DIAGGEN Threshold’(‘DPWM 和 DIAGGEN 阈值’)表可以确定‘PWM’和 IAGEN’引脚上的分压器电阻。

    步骤5: ‘多个器件的“连带失效”功能:如果使用 MCU,则20k 上拉电阻器与 MCU GPIO 故障引脚上的齐纳二极管一起使用,以使故障引脚电压与 MCU GPIO 数字逻辑兼容并保护 MCU GPIO。 如果未使用 MCU、则可以将所有故障引脚连接在一起。

    1. 除了数据表上的布局指南之外、请参阅 https://www.ti.com/lit/pdf/slvaem8 以实现高 BCI (大电流注入)抗扰度性能。 此外  、还可以参阅 TPS92633Q1 EVM 用户指南。
    1. 将 PWM3接地 、然后就可以了。 请勿随时使 PWM 引脚悬空