This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LM5175:针对24V 3.5A 输出的 lm5175原理图审阅

Guru**** 1456440 points
Other Parts Discussed in Thread: LM5175
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1042205/lm5175-lm5175-schematic-review-for-24v-3-5a-output

器件型号:LM5175

尊敬的 TI 支持:   

我计划设计来自 LM5175芯片的24V 3.5A 电源。  

我已将大部分计算结果基于 LM5175数据表和 Web 工作台。   
如果出现任何明显错误、您可以查看以下原理图吗?  

感谢你能抽出时间。   

此致、  

Ritchie  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Ritchie、

    感谢您使用 E2E 论坛。

    如需更准确的审核、请提供更多详细信息:

    -输入电压范围

    -电感器参数:DCR、饱和电流

    顺便说一下:另一个很好的工具是快速入门计算器、它允许您在特定器件上获取和设置值:
    https://www.ti.com/tool/LM5175QUICKSTART-CALC

    根据、补偿看起来在良好稳定性的裕度上。 因此、这可以得到改进、但也有利于在最终电路板上进行测试和优化。

    此致、

     Stefan

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Stefan、   

    输入电压为6-36V  

    电感器为 MWSA1205-4R7MT
    datasheet.lcsc.com/.../Sunlord-MWSA1205-4R7MT_C149572.pdf
    DCR = 9m Ω
    Isat=21A  

    如果您有时间、还可以查看另一个 LM5175调节板的4层 PCB 布局。  
    VIN=6-36V、Vout=12V、Iout=6A。  
    该原理图基于数据表中的原理图、我尽量按照布局示例进行操作。   
    我计划使用此布局来布局24V 输出板。   

    此致、  

    Ritchie  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Ritchie、

    感谢您提供更多信息。

    原理图看起来不错、但如前一封邮件中所述、此设计似乎未采用补偿环路、并且可能变得不稳定。 对于初始测试、我建议使用该值。

    C8 18nF

    r3 2.1k

    C9 68pF

    但也建议使用真实设计绘制波特图、并再次测试稳定性。

    是的、我也可以查看其他设计、但建议为此打开一个新线程。

    此致、

     Stefan

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Ritchie、

    您是否获得了所有必需的信息?
    如果问题得到解决、则最好按"已解决"按钮。
    如果仍有一些内容尚待解决、请告知我新的详细信息。
    此致、

    Stefan