尊敬的 TI 支持:
我计划设计来自 LM5175芯片的24V 3.5A 电源。
我已将大部分计算结果基于 LM5175数据表和 Web 工作台。
如果出现任何明显错误、您可以查看以下原理图吗?




感谢你能抽出时间。
此致、
Ritchie
This thread has been locked.
If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.
您好 Ritchie、
感谢您使用 E2E 论坛。
如需更准确的审核、请提供更多详细信息:
-输入电压范围
-电感器参数:DCR、饱和电流
顺便说一下:另一个很好的工具是快速入门计算器、它允许您在特定器件上获取和设置值:
https://www.ti.com/tool/LM5175QUICKSTART-CALC
根据、补偿看起来在良好稳定性的裕度上。 因此、这可以得到改进、但也有利于在最终电路板上进行测试和优化。
此致、
Stefan
您好 Stefan、
输入电压为6-36V
电感器为 MWSA1205-4R7MT
datasheet.lcsc.com/.../Sunlord-MWSA1205-4R7MT_C149572.pdf
DCR = 9m Ω
Isat=21A
如果您有时间、还可以查看另一个 LM5175调节板的4层 PCB 布局。
VIN=6-36V、Vout=12V、Iout=6A。
该原理图基于数据表中的原理图、我尽量按照布局示例进行操作。
我计划使用此布局来布局24V 输出板。
此致、
Ritchie