This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS53681:未使用引脚的终端

Guru**** 2587345 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1042952/tps53681-terminations-for-unused-pins

器件型号:TPS53681

您好!

我的客户不使用以下引脚:APWM6/BPWM3、BPWM2、VR_HOT、VR_FAULT 和 SMB_ALER。 这些未使用的引脚能否保持悬空、还是建议使用某些端接?
如果是后者、请分别告知他们每个引脚的建议端接。

此致、

希拉诺

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    平野-圣、

    您好、如果未使用 PWM 引脚及其相应的 CSP 引脚、则可以保持悬空。  

    VR_HOT、VR_FAULT 和 SMB_ALERT 均为开漏输出、如果未使用、也可保持悬空。

    谢谢、

    纳斯塔莎  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Nastasha、

    感谢您的确认。

    此致、

    希拉诺