This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS929120EVM:单 LED 短路诊断

Guru**** 2513185 points
Other Parts Discussed in Thread: TPS929120EVM

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1044745/tps929120evm-single-led-short-circuit-diagnostic

器件型号:TPS929120EVM

大家好、

客户正在使用  随附文件中的程序和观察结果测试 TPS929120EVM。 您能否告知为什么在单个 LED 短路时未记录故障?  

e2e.ti.com/.../TPS929120EVM-Test.pdf

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    单 LED 短路(SLS)检测电压与 CONF_MIPSC5.CONF_ADCSHORTTH[7:0]之间的关系如所示:

    这意味着在设置为4时、V (ADCSHORTTH)大约仅为389mV。 如果您希望达到4V 检测阈值、CONF_ADCSHORTTH[7:0]应设置为十进制49。