This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] ISO5852S:最大总安全功率

Guru**** 2531950 points
Other Parts Discussed in Thread: ISO5452, ISO5852S

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1042230/iso5852s-maximum-total-safety-power

器件型号:ISO5852S
主题中讨论的其他器件:ISO5452

大家好、

我的客户正在考虑将 ISO5452替换为 ISO5852S、但他对最大安全总功率有疑问。 ISO5452允许1225mW、但 ISO5852S 允许225mW、如下面所示。 它看起来是相同的条件、但值不同。

这只是一个拼写错误、ISO5852S 上的实际最大安全总功耗也是1225mW 吗?

ISO5452:

ISO5852S:

此致、
Kazuto

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Kazuto、

    是的、这是一个拼写错误。 它应该是相同的值。

    如果您有其他问题、请告知我们、否则、请按绿色按钮。

    此致、

    Don

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Don、

    因此、1225mW 都是正确的?

    此致、
    Kazuto

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Kazuto-San、  

    1225mW 正确。  

    感谢您找到此问题、我将在我们的勘误表中为您做注释、以便我们解决此问题。  

    如有任何疑问、请告知我们、否则、请按绿色按钮关闭主题

    最好

    Dimitri

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Dimitri、抱歉、我的错字。 "1255mW"是否正确?

    我的客户需要有证据证明这一更正。

    此致、
    Kazuto

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    [引用 userid="353942" URL"~/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1042230/iso5852s-maximum-total-safety-power/3857159 #3857159"]"1255mW"是否正确?[/quot]

    是的。  

    [引用 userid="353942" URL"~/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1042230/iso5852s-maximum-total-safety-power/3857159 #3857159"]

    我的客户需要有证据证明这一更正。

    [/报价]

    其他 ISO5x5x 数据表将其正确设置为1255mW。  

    此外、还根据 TJMAX、热阻和环境温度进行数学计算。  

    如果您按如下所示解决了允许的最大功率:

    Tjmax = Pmax * RthetaJA + TA

    您得到了  

    150C = Pmax * 99.6C/W + 25C  

    求解 Pmax、得到的功率恰好为1255mW。 这就是我们在数据表中定义它的方式、因此255mW 实际上是非常不正确的、并且是错误的。  

    如果这回答了您的问题、请按绿色按钮告知我。  

    最好

    Dimitri

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Dimitri、

    感谢您的解释、我能很好地理解!

    此致、
    Kazuto