请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
器件型号:LM25180 大家好、
我的客户需要使用器件对电路板进行测试、该器件具有最小和最大 ISW-PEAK (峰值电流阈值)的关键特性、但我们无法提供这些特定的样片。
如果可能、您能否建议您通过更改外部组件或修改某些计算来重现此类关键特性? 我认为 ISW-PEAK 取决于内部 MOSFET 和基准电压、这些值无法更改。
此致、
Kazuto
This thread has been locked.
If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.