This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LM25183:安全运行区域

Guru**** 2388640 points
Other Parts Discussed in Thread: LM25183
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1043835/lm25183-area-of-safety-operation

器件型号:LM25183

大家好、

我的客户正在寻找主开关(65V MOSFET)的安全工作区(ASO)。 您能否提供数据或图?

此致、
Kazuto

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Kazuto、

    很抱歉、我们没有这种数据。

    LM25183在重负载下以边界导电模式(BCM)工作、因此在开启时具有更小的电流应力。

    漏电感器会在关断时导致电压尖峰、因此客户需要更加注意额定电压、这里的 SOA 不是很重要。

    B R

    Andy

     

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Andy、明白了。 感谢您的支持!