This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LM5119:DCM 模式下的低侧 PWM 运行问题

Guru**** 2664515 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1043042/lm5119-low-side-pwm-operation-problem-in-dcm-mode

器件型号:LM5119

你好

我们正在寻找一种解决方案来解决低侧 FET 在 DCM 下运行时无法切换的问题。 输出正常、但低侧 FET 的热量是一个问题。

斜坡的 R 和 C 已检查数据表并尝试更改数据表、但未解决。
(我尝试将斜坡 C 设置为低于2nF。)


  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    我检查了波形、在 DCM 模式下看起来正常。 是否仅注意到低功耗 FET 热量的 DCM 模式? 在 CCM 模式下、较低功耗的 FET 温度是否看起来正常?

    较低功耗的 FET 体二极管在关断期间传导电感器电流。 FET 体二极管的压降通常高于通道 Rds/on。

    请检查 FET 体二极管正向电压 VF。 您可以计算 DCM 和 CCM 模式下的较低 FET 功率耗散。 这将告诉您功率耗散差异、而温度升高可能是由于此原因造成的。

    此致  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    我没有收到答案、因此我认为问题已解决、我正在关闭该主题。 请告诉我进一步的支持

    此致