大家好、
我的客户告知 VDD 电压是25V、HV DC-Link 没有高电压启动。
但他们可以看到 HV DC-Link 具有大约22V 至23V 的电压。
他只是想知道为什么在那里有这个电压? 我们的 IC 是否有任何内部电路或逻辑器件让它执行此操作?
如果可能,他们想获得详细的修订方框图来解释这个问题是什么让它发生?
Eddie
This thread has been locked.
If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.
Daniel、您好!
客户反馈如下所示;
1.是的,此问题可以在模拟和实际应用程序上看到。
开关节点电压为24.25V
MOSFET 器件型号为 NVHL080N120SC1-D
4.是的,它们尝试移除 UCC21530, HV DC 连接点在启动时具有3 ~5V 电压。
然后将降至0V、但 UCC21530未将其移除、 高压直流链路将保持在23.46V。
Eddie
您好、Eddie、
感谢您提供更多信息。 我自己能够在一个简单的仿真中重复这个过程。 看起来电流沿着标记为蓝色的路径流动。
当 VSSA 悬空时、内部连接会将其上拉至 VDDA、因为没有为自举电容器充电的路径。 这 意味着开关节点的电压刚好低于 VDD、而由于 FET 的反向二极管、HV 直流链路的电压刚好低于该电压。
至于 VSSA 遵循 VDDA 的原因、SINSE VSSA 悬空、几乎没有电流通过器件。 这意味着任何内部电源电路基本上用作大上拉电阻器、将 VSSA 上拉至 VDDA。
在功能上、这应该不会导致系统出现问题。 一旦自举电容器有机会充电、此效应就会消失。 如果客户想要移除此电压、则可以选择在短时间内开启低侧 FET、以便在 HV DC 链路开启之前允许自举电容器充电。
请通过单击绿色按钮让我知道这是否可以解答您的问题、或者如果我可以提供进一步的帮助、请告诉我。
此致、
Daniel
您好、Eddie、
我很抱歉、我 相信少量的功率将通过 UCC21530从 VDDA 到达 VSSA。 自举电容不会产生该电压、但 在控制该电压时至关重要、因为自举电容需要充电以防止开关节点悬空。此问题仅在开关节点悬空时发生、因为这意味着 VSS 引脚悬空。 当 VSS 引脚悬空时、它可以上拉至 VDD 电压。
这有道理吗? 此电压是否会在客户应用中引起问题、或者他们只是想了解电压来自何处?
此致、
Daniel
您好、Eddie、
我相信您理解正确、一旦 VDD 至 VSS 之间存在电压、VSS 将不再浮动、因此不会出现此问题。
您可以调整自举电容值、因为自举电容必须足够大、以便在正常运行时将电压保持在 UVLO 以上。 但我认为这是一个不同的问题、因为开关节点上的意外电压仅在电路开始开关之前出现。 它不应影响正常运行。
我真的认为这里不需要修复。 客户是否发现此电压有问题?
此致、
Daniel
Daniel、您好!
感谢您在此案例中的大力支持和强烈建议、以便我们澄清此应用 问题。
最后、客户决定为 VSSA 侧提供另一个辅助电源以移除自举电容器。
因为当 主高功率电压进入这里时,此功率级并不总是打开。
它将启动,因此自举电容器将长时间不 会充电。 很难使用我们的解决方案(低侧 MOS 关断或大电容器)
只需让您了解客户方面的最终决定。 感谢 Daniel 的帮助、谢谢!
Eddie