This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LM5170:EN2会导致所有主从输出禁用;什么都可以禁用通道输出?

Guru**** 2811005 points

Other Parts Discussed in Thread: LM5170

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1041718/lm5170-en2-causes-all-master-and-slave-outputs-to-become-disabled-what-all-can-disable-channel-outputs

器件型号:LM5170

我在主从配置中有两个 LM5170。  

以下引脚连接在一起:

  1. UVLO
  2. VINX (可能不应该,但还没有问题)
  3. 方向
  4. ISETA
  5. nFAULT
  6. 可选
  7. VCC
  8. PGND
  9. SyncOut 到 SYNCIN

当我将 UVLO 提升至高电平状态时、启用两个器件上的通道1、两个器件的通道1输出开始开关。 但是、当我在主器件上启用通道2输出时、所有三个通道都将被禁用。 我正在尝试考虑禁用开关输出的所有原因、以及启用开关输出可以禁用主设备和从设备上的设备的所有原因。 我曾考虑过:

  1. UVLO 低电平状态
  2. nFAULT 下拉为低电平
  3. 输出端检测到 D-S 故障(功能当前已禁用)
  4. EN 为低电平
  5. ISETA 低电平
  6. VCC 故障

我已经测试了以上所有内容、所有内容均显示正常工作条件、但问题仍然存在。 我是否缺少主设备和从设备之间的任何其他交互点?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Jamie、

    启用 CH2时、CH1的状态是什么?  请注意、CH2只能在 CH1已启用的情况下运行。   此外、检查 SS。  如果 CH1 1未启用、SS 将保持低电平、并将禁用两个通道。

    谢谢、

    应用工程学 Yohao Xi

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好,Youhao,

    首先 启用主设备和从设备的 CH1、然后启用主设备的 CH2。 然后主从设备的 CH1输出消失、就像  它们都被禁用一样。 在启用 CH2之前、两个 SS 电容器均充电至9.49V。 启用 CH2后、主器件的 SS 电容器降至9.36V、而从器件的 SS 电容器保持在9.49V。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Jamie、

    9V 时的 SS 不会影响运行。  电路运行似乎被其他信号中断。  请在启用 EN2后检查以下内容:

    • RAMP1和2
    • ISETA
    • COMP1和 COMP2
    • VCCA

    谢谢、

    Youhao

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尤豪、

    启用 EN2后:

    • RAMP1和2均按预期进行切换。
    • ISETA 为3.3V (由电压误差放大器驱动为高电平、并由齐纳二极管钳位)
    • COMP1和 COMP2均为0V
    • VCCA 为10V
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Jamie、

    感谢您的更新。  EN2不应禁用第一个通道或下拉 COMP1。  听起来有些外部逻辑是错误的。  您能否通过电子邮件分享您的最新原理图?  我不记得我收到了您的最新邮件。  如果您已发送、请告诉我该电子邮件的时间?


    谢谢、

    Youhao

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Youhao、

    实际上、我测试了该板的另外两个副本、以测试是否存在外部逻辑问题。 按照与此处相同的测试程序、启用 EN2后、这些电路板不会出现此问题。

    我现在的最佳猜测是、只要 EN2被启用、有一些缺陷会将主器件和从器件的输出拉至低电平、这在某种程度上与主器件和从器件都绑定在一起。 我可能会认为这是一个失败的样本、然后继续。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Jamie、

    感谢您的更新。  如果我们可以提供进一步的帮助、请随时与我们联系。

    此致、

    Youhao