This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LT1054:电流范围

Guru**** 2503665 points
Other Parts Discussed in Thread: LT1054

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1044536/lt1054-range-of-current

器件型号:LT1054

大家好、

我可以寻求帮助和确认吗? 我们的客户询问此问题: LT1054是否仅输出100mA 电流、或者该值是否随不同电压输出而变化? 如果是、它输出的电流范围是多少、这些电压值对应的是什么电压值?

希望您能帮助我们。 非常感谢。

此致、
Gerald

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Gerald、

    根据数据表、100mA 基本上是 EC 表定义的工作条件下的保证负载电流。 根据公式3、较高的输入电压可能能够提供较高的负载电流。  

    谢谢、

    应用工程学 Yohao Xi