This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] PTH12050W:在短时间内、12V 电源电压高于最大限制

Guru**** 2581345 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1044960/pth12050w-12v-supply-voltage-higher-than-maximum-limit-for-short-period

器件型号:PTH12050W

在这个模块的12V 电源电压的情况下、它将在1ms 的时间内暂时高达14V。

该尖峰超出了该13.2V 部分的最大电压。   因为它在发生时会持续很短的时间,所以这是值得关注的吗?

我想说的是稳态电源电压的额定最大值为13.2V 、不适用于次要尖峰。   是否为临时波动指定了最大电压?   

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Al、

    反复的压力可能会损坏模块的超时时间。

    最好防止这些偶尔出现的尖峰。

    我手上没有精液、13.2V 最大值也适用于1ms 的尖峰。

    此致、

    Yitzhak Bolurian