请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
器件型号:PTH12050W 在这个模块的12V 电源电压的情况下、它将在1ms 的时间内暂时高达14V。
该尖峰超出了该13.2V 部分的最大电压。 因为它在发生时会持续很短的时间,所以这是值得关注的吗?
我想说的是稳态电源电压的额定最大值为13.2V 、不适用于次要尖峰。 是否为临时波动指定了最大电压?
This thread has been locked.
If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.
在这个模块的12V 电源电压的情况下、它将在1ms 的时间内暂时高达14V。
该尖峰超出了该13.2V 部分的最大电压。 因为它在发生时会持续很短的时间,所以这是值得关注的吗?
我想说的是稳态电源电压的额定最大值为13.2V 、不适用于次要尖峰。 是否为临时波动指定了最大电压?