This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] BQ25713:我正在寻找用太阳能输入为铅酸和 LiFePo4电池充电的 IC。

Guru**** 2529560 points
Other Parts Discussed in Thread: BQ25713, BQ25703A, BQ25713B, BQ25798

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1044576/bq25713-i-am-looking-for-ic-which-charges-lead-acid-and-lifepo4-battery-with-solar-input

器件型号:BQ25713
主题中讨论的其他器件: BQ25703ABQ25798

我不确定 BQ25713/BQ25713B 或 BQ25703A IC 是否与此应用兼容? 它们是否具有 MPPT 算法? 您能否建议更适合此应用的任何其他 IC? 我正在寻找能够同时支持铅酸和磷酸铁锂电池且输出电流超过5A 的 IC。   

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Ekta、

    遗憾的是、其中没有内置 MPPT。 您可能必须开发自己的 MPPT 算法。 如果您在输出电流小于5A 的情况下仍能正常工作、 BQ25798是一款集成式器件、具有 MPPT 功能。

    谢谢、我希望这对您有所帮助、

    Peng

    *如果我的答案 令人满意,请在主题中按“此已解决的我的问题”

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Peng、我可以将 BQ25798用于铅酸和磷酸铁锂电池吗?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Ekta、

    很抱歉、我错过了您的铅酸要求。 让我与一位更熟悉此部件的同事核实一下。

    BQ25713可用于铅酸、因为它是一款 IC、可为用户提供很大的灵活性、并允许用户对所需的任何充电曲线进行编程。 它必须与 CPU 配合使用。 但是、它没有内置 MPPT。

    谢谢、我希望这对您有所帮助、

    Peng

    *如果我的答案 令人满意,请在主题中按“此已解决的我的问题”

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Ekta、

    BQ25798具有 MPPT 功能和双输入多路复用器栅极驱动器、便于与太阳能输入配合使用。  它没有 LiFePO4或铅酸充电的默认设置、但主机处理器可以从 I2C 寄存器进行读取和写入、以便为 LiFePO4充电(通过更改 BATREG 很容易实现)或铅酸充电(更复杂但可行)。

    此致、

    Jeff