This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TLV70012-Q1:TLV70012-Q1的引脚4 (NC)

Guru**** 1095350 points
Other Parts Discussed in Thread: TLV70012-Q1
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1044646/tlv70012-q1-pin-4-nc-of-tlv70012-q1

器件型号:TLV70012-Q1

尊敬的先生:

在 TLV70012-Q1数据表中  、它表示引脚4 (NC)未连接、 但可以通过 GND 连接以获得更好的热性能。

您能否帮助确认引脚4 (NC) 与内部 IC 芯片的连接情况?  对于客户、需要将引脚4 (NC)连接 到引脚5 (OUT)以替换 P2P。

此致、

插孔

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Jack:

    我已检查接合图。 引脚4未在内部以电气方式连接到芯片。

    此致、

    Nick