This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LP2985:我正在尝试将 LP2985-50DBVR 放入我的现有原理图中

Guru**** 2581345 points
Other Parts Discussed in Thread: TPS763

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1044857/lp2985-i-am-trying-to-drop-lp2985-50dbvr-into-my-existing-schematic

器件型号:LP2985
主题中讨论的其他器件:TPS763

您好!

我的客户尝试将 LP2985-50DBVR 放入其下面的现有原理图中、但由于 TPS763的电源问题、电路板未发生任何变化。

规格:

  • 输入电压可低至6.4V。

  • 我们计划将其用作嵌入式器件、因此不会改变 PCB。

  • 由于我们计划使用压降、因此无法添加肖特基二极管。

  • 电流布局、旁路引脚为悬空。

感谢您的及时帮助、

Lucas Pucheta

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Lucas、

    如果没有旁路电容器、则会产生比旁路电容器更多的噪声、但不会影响稳定性。 我可以看到的唯一问题是、如果存在反向电压的可能性、因此如果他们知道不会发生这种情况、那么没有肖特基二极管就可以了。  

    此致、

    Nick