主题中讨论的其他器件: BQ76952
你好。
我将 BQ769142用作电池组 BMS、并希望通过连接到 TS1、TS2和 TS3引脚(21、22和23)的三个相同的10K 热敏电阻来监控三个电池组温度、每个引脚都有一个3.3nF 的并联电容。
为此、我最初通过将0b00000111写入数据存储器寄存器0x92FD、0x92FE 和0x92FF 来配置用于热敏电阻的引脚。
根据技术参考、这应该选择18K 上拉电阻、18K 温度模型以及它们用于保护。
我使用 MCU 写入0b00000111设置、在写入存储器设置后、我从存储器读回写入的内容、以进行双重检查。
第一个问题:当从0x92FD 和0x92FE 进行回读时、返回的值为0b00000111、而从0x92FF 回读返回的值为0 (零)!
之后、在正常运行中、从 TS1和 TS2读取的热敏电阻返回实际温度(0x14 = 20度)、TS3返回一个奇怪的值(0xFEEF)。
为了消除对错误接线或元件的怀疑、我在另一个相同的电路板和相同的 BQ769142上重复此测试、问题也存在。
看起来是一种常见的行为。
对此问题有什么想法吗?