This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] BQ27010:刷新

Guru**** 2506695 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1044605/bq27010-refresh

器件型号:BQ27010

尊敬的

e2e.ti.com/.../8446._9F530674FE56_.PDF

 BQ27010DRKR 遇到以下两个问题:

  1.附件是用于烧录此电池的程序;1. 电表不会刷新(芯片崩溃)(也就是说、它不会在值列中滚动)。 问题:在测试半成品电池(值列正常滚动)时是正常的、并且在电池超声波密封后电流表不会刷新(请勿滚动);无法通过充电和放电解决此问题; 只有在拆卸、关闭并再次打开电池电源后、电池才会正常刷新。 如何避免此问题、以及如何在电池出现后在不拆卸电池的情况下解决此问题?

2.  电表显示的温度非常高。 在℃温度(25 2℃)下正常通信、电表显示的温度高达45 ̊ C;如何解决此问题?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Raymond、

    由于此电量监测计已使用、我们可能难以继续支持。 我已经指派了一些人来看看、但我们可能无法提供太多帮助。

    此致、

    Wyatt Keller  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    大家好、Raymond、第一步是检查数据线上的波形。 这是一个运行良好的旧电量监测计、因此其原因可能是外部电量监测计