This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] BQ24232:使用 BQ24232和 BQ27441的锂离子电池充电器系统需要建议

Guru**** 2502635 points
Other Parts Discussed in Thread: BQ24232, TPS61241

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1043733/bq24232-advice-needed-on-li-ion-battery-charger-system-using-bq24232-and-bq27441

器件型号:BQ24232
主题中讨论的其他器件: TPS61241

大家好、

我目前正在为高级设计项目研发锂离子电池充电器系统。 我没有太多的电力电子技术背景、因此我想获得一些关于几个方面的建议/帮助。  

一些背景:单节锂离子电池需要为 Raspberry PI 4供电、该 PI 4需要5V 电压才能运行多个蓝牙模块。 该项目需要可移植、因此我们也需要电池充电器系统。 我附上了充电器系统应包含的内容的简要视图。  

我做了一些研究、并考虑使用 BQ24232作为电池充电器、 使用 BQ27441作为电量监测计。 由于 Raspberry PI 需要5V 电压才能运行、我认为我需要升压转换器、而我正在考虑  TPS61241。 但是、升压转换 器的一个问题是、由于我将对电压进行升压、并且我具有固定负载、这意味着我的电流也将增大。 如果电流增大、电池的寿命将不会持续多久。  为了避免这一问题、我目前正在研究我应该为电池获得的 mAh 额定值、但我还想知道是否有考虑这一点的升压转换器?  

我想知道我考虑过的方案是否是这个项目的好选择,或者是否有其他建议。  

此外、我计划对我的电池充电器电路进行仿真、是否有任何关于使用哪种软件的建议? 我在学校中使用的唯一电路设计软件是 Multisim。  

如果有任何帮助、我们将不胜感激!

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Tito、

    欢迎使用 E2E! 如果您考虑使用3000mAh 等大型电池、请根据电池数据表的说明、考虑充电所需的时间以及电池的建议充电电流。 BQ24232是一款0.5A 电源路径充电器。 我们的线性充电器选项高达1A 的充电电流、因此您可能需要使用开关充电器来获得更高的电流。  

    如果您有更多问题、我可以将其移至升压转换器团队、但如果您仍将升压转换器设置为5V、则 RPI4将仅消耗所需的电流。 您是否指的是仅电池模式下降压转换器从 BQ24232中拉出的电流?

    此致、

    Anthony Pham

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    感谢 Anthony 的帮助、

    今天稍后我将对 RPI 进行一些简单的测试、以了解我将需要多少电流。 我不想获得比实际需要大得多的电池。 对于更多背景信息、项目的一部分是将多个蓝牙扬声器连接到 RPI (最多5个扬声器)、因此我将使用一个 USB 集线器和多个蓝牙加密狗。  

    更确切地说、BQ24232将仅提供0.5A 的充电电流、因此只要我最终选择的电池 需要相同值的充电电流、我应该可以使用该电池充电器吗?   

    我认为我不熟悉开关充电器、我将对此进行更多研究、并尝试在 TI 网站上找到一些器件

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Tito、

    没问题、期待您更新 RPI 的电流消耗。 如前所述、如果您愿意、我可以将此主题转发给转换器团队、他们可以帮助解决转换器问题。

    [引用 userid="501150" URL"~/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1043733/bq24232-advice-needed-on-li-ion-battery-charger-system-using-bq24232-and-bq27441/3860552 #3860552"]o 阐明、BQ24232将仅提供0.5A 的充电电流、因此只要我最终选择的电池 要求相同值的充电电流、我应该可以使用该电池充电器吗?   [/报价]

    BQ24232具有电源路径管理功能、这是一种在 BAT 引脚为电池充电的方法、并且如果需要、可在 OUT 引脚提供一个电压轨来为系统供电。 这意味着您可以为 RPI 供电、同时为电池和 IC 充电。 BQ24232将提供最大0.5A 的电流、但其中一些电流会直接进入您的系统。 该器件的充电电流可配置为25mA 至500mA

    如果您有任何其他问题、请告诉我

    此致、

    Anthony Pham

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Anthony、  

    因此、经过昨天的大量研究、RPI 在应力下消耗1.25A 电流、建议为 USB 外设(我将需要此电流)添加1.2A 电流。 因此、为了安全起见、我希望为 RPI 提供5V 和3A 电流。因此、我相信我需要使用3.7V 和至少4000mAh 的锂离子电池、以便它能够连续工作至少一小时。  

    既然我已经设置好了这个设置、我相信我将需要获得开关充电器、正如您在前面的帖子中提到的那样。 我将继续研究可能的问题、但如果您有任何建议、我将不胜感激!  

    此外、如果您可以将其传递到转换器组中、我仍然担心 一旦我将电压升至5V 、电流(来自电池)会过高、这将导致电池电量消耗过快。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Titoz、

    很抱歉、您需要开始有关直流/直流转换器的新话题。 这样就会获得更好的结果。

    听起来好像您对开关充电器更感兴趣。 如果您对 BQ24232还有任何疑问、请随时咨询!

    此致、

    Anthony Pham