This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LM5170EVM-BIDIR:具有板载电压环路的升压模式

Guru**** 2797465 points

Other Parts Discussed in Thread: LM5170EVM-BIDIR, LM5170, LM5118

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1044412/lm5170evm-bidir-boost-mode-with-on-board-voltage-loop

器件型号:LM5170EVM-BIDIR
主题中讨论的其他器件: LM5170LM5118

你(们)好

我们的客户正在评估 LM5170EVM-BIDIR、LV 为12V、而 HV 为负载、所需输出为36V。 我们希望 LM5170在具有电压环路的升压模式下运行、下面是我们的配置:

1、LV=12V、使用板载10V 辅助电源、HV 为开路、使用导线绕过 Q5和 Q6。

2. J34-37按照用户指南关闭、J17-PIN5上为3V 要启用 EVM、DIR 为升压模式(升压 LED 也亮起)。

但是、我们无法在 HV 上获得58.07V 的电压作为电路设置、我们是否错过了任何东西? 我们已经尝试使用48V HV 的降压模式、可以、LV 输出为14.34V。 期待您的深入了解、谢谢!

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Shafeng、

    感谢您的参与。

    当它们从降压模式切换到升压模式时、它们是否通过切换 J21跳线来更改辅助电源?

    谢谢、

    银城

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你(们)好,心安

    是的、他们确实做到了、LM5118的10V 正常。 我们是否需要配置 J3以禁用 SYNCOUT 故障检测?

    谢谢!

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Shafeng、

    是的。 请关闭 J3并使断路器 MOSFET 短路。

    谢谢、

    银城