This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LM36922H:提供 PSpice 模型

Guru**** 2513185 points
Other Parts Discussed in Thread: LM36922H, LM36923H

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1041768/lm36922h-pspice-model-available

器件型号:LM36922H
主题中讨论的其他器件: LM36923H

大家好、

 是否有适用于 LM36922H 的 PSPICE 模型?

谢谢!

Connor

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    10.1-10.7是中国的名义假日,我们的专家将在10.8之后回复您。 如果是紧急情况、请直接与被分配的人员联系

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Frank、

    了解。 感谢您的更新。 请参阅下面的其他问题:

    此外、如果我们不使用该输入、我还想知道我是应该将 PWM 引脚拉至接地还是保持断开状态。

                   当仅使用 I2C 控制驱动器时、我在数据表中找不到有关配置该引脚的任何信息。

    谢谢!

    Connor

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Frank、

    跟进上述内容。  LM36922H 是否有 SPICE 模型?

    另外、下面还会显示一个问题。 如果您需要更多信息、请告诉我。

    我将以 LM36922H 作为主要器件进行设计、并使用 LM36923H 作为替代器件、因为它具有引脚功能兼容性。  在此应用中,我不需要 LM336923H 的第三个字符串。

    我有更多问题:

    • 我不打算使用 PWM 输入、只使用 I2C。 因此、问题是我是否将引脚保持未连接状态、或者应该将引脚上拉至高电平或低电平?
    • 当使用第三个串输入 LED3 LM36923H 时、不会使用该器件、我们是否应保持未连接状态、还是应将其拉高或拉低?

    谢谢!

    Connor

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Frank 和团队、

    是否有上述更新?

    谢谢!

    Connor

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Frank、

    是否有上述更新?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Connor、

    很抱歉耽误你的回答。 在移交工作时存在一些沟通错误。

    对于 PSPICE 模型、LM3692x 没有。

    如果不使用 PWM 输入、则需要将亮度模式位设置为00 (仅限亮度寄存器)、并且 PWM 引脚可以悬空或接地。

    如果未使用第三个引脚、则需要禁用 LED3使能位、并且悬空和连接到 GND 都正常。