This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPSM63606:是否可以使用两个并联的 TPSM 来使输出电流加倍?

Guru**** 2782575 points

Other Parts Discussed in Thread: TPSM63606, LM25145, LM25148, LM25149, LM61495

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1044321/tpsm63606-is-there-a-possibility-to-use-two-tpsm-in-parallel-to-double-the-output-current

器件型号:TPSM63606
主题中讨论的其他器件: LM25145LM25148LM25149LM61495

我们需要3.3V、输出电压为8.10A、效率高、空间有限、EMI 低、同步开关频率高于2MHz。 我们更喜欢完全集成的模块。

TPSM 没有任何用于功率共享调节的输入/输出。  是否可以使用两个并联的 TPSM 来使输出电流加倍? 如何实现?

非常感谢。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    TPSM63606 6A 电源模块不能直接并行、因为 COMP 在外部不可用。 我们通常将 COMP 引脚(如果可用)连接在一起、以实现电流模式控制 IC 的并联。

    我建议使用 LM25145或 LM25148控制器来实现高密度、高效散热的10A 单相解决方案。 请告诉我、您是否需要有关该内容的更多详细信息。

    此致、

    Tim

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Tim、您好!

    这回答了我的问题、谢谢。

    LM25148或 LM25149可以满足这一要求、但它们不是完全集成的模块、甚至没有集成开关。

    此致

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    是的、外部 FET ...但这提供了更好的灵活性和热性能。

    对于具有集成 FET 的稳压器、请考虑针对功率密度和低 EMI 进行了优化的 LM61495 36V/10A 降压转换器(提供商业级和汽车级):

    https://www.ti.com/product/LM61495 

    https://www.ti.com/product/LM61495-Q1

    此致、

    Tim