This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] BQ25125:I2C 接口无响应

Guru**** 2522290 points
Other Parts Discussed in Thread: BQ25125

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1044610/bq25125-i2c-interface-unresponsive

器件型号:BQ25125

我正在使用 BQ25125电池充电 IC、并尝试通过 I2C 与其通信。  除非我将 CDN 引脚拉至高电平、否则当输入电源未连接时、它似乎会 nack 所有 I2C 请求。  但是、当 CDN 拉高时、它不会在连接输入电源时为电池充电。

我希望始终 能够通过 I2C 与其通信、并始终在存在输入电源时为电池充电。  是否可以使用电阻器对 CDN 引脚进行引脚搭接、并且仍然能够始终与器件通信并始终让其为电池充电、然后提供输入电源?  或者、我是否需要持续监控输入电源的状态并相应地切换 CDN 引脚?  谢谢。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你好,Lidong,

    /CD 引脚在有源电池(I2C 可用)或高阻态模式(I2C 关闭)之间切换。  

    连接输入电源时、无需拉高/CD 即可进行通信。 您可以使用/PG 引脚确定在与器件通信之前是否需要上拉/CD 引脚。 通常、您可以使用适配器存在标志来确定电源线状态。  如果您需要在仅电池模式下与器件通信、则需要通过 IO 驱动/CD 引脚。  

    如果您有任何疑问、请告知我们。  

    此致、

    Gautham