Other Parts Discussed in Thread: LM317, LM317M
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
器件型号:LM317 尊敬的 TI 专家:
1.对不起,除了温度、精度差之外,这两者之间还有其他差异吗?
2.我可以有一个型号目录吗?
示例: LM317DCYR 工作温度为0-125 °C、如果我们要测试在-20度的温度下引导是否有风险?
摆动
This thread has been locked.
If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.
嗨、Sway、
LM317是1.5A LDO、而 LM317M 是500mA LDO。 LM317系列具有几种不同的型号、下面是一些最常用版本的规格比较。
如果您想查看所有主要变体(并访问其数据表)、可以使用此链接访问我们的 LDO 参数搜索工具 https://www.ti.com/power-management/linear-regulators-ldo/products.html#的滤波版本