This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LM3424-Q1:Rsns 的位置

Guru**** 2390735 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1044350/lm3424-q1-position-of-rsns

器件型号:LM3424-Q1

您好!

在数据表的图38降压/升压稳压器中、Rsns 位于 FET Q2的低侧、但 Rsns 位于图36升压稳压器中 FET 的高侧、您能否告诉我为什么会有不同? 它们是否可以处于相同的高侧或低侧位置? 谢谢。  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Wayne、

    升压到电池拓扑与升压拓扑不同、电阻器用于 LED 的阳极侧、这就是全部。   

    谢谢 Tuan

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    谢谢你 Tuan。  
    我们是否可以将降压/升压电阻器移至 FET 的高侧?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Wayne、

    我们不建议这样做、原因是无论何时打开或关闭 PWM、HSP 和 HSN 上的电压都会发生共模变化。  换而言之、如果 PWM FET 的漏极上有 Rsns、则每当 FET 导通或关断时 Rsns 上的电压都会变化、这可能会由于这种高共模变化而导致环路中出现误差。  由于它位于源极侧、共模电压始终接近 VIN。

    谢谢 Tuan