This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] UCC21222-Q1:建议使用多少通道间电压?

Guru**** 2826855 points

Other Parts Discussed in Thread: UCC21222-Q1, UCC21540-Q1, UCC21520-Q1

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1044200/ucc21222-q1-how-much-channel-to-channel-voltage-is-recommended

器件型号:UCC21222-Q1
主题中讨论的其他器件: UCC21540-Q1UCC21520-Q1

大家好、  

UCC21222-Q1可以处理多少通道间电压?  
另一个器  件、例如 UCC21540-Q1、显示其"通道到通道隔离电压"最大绝对值为1850V、但 UCC21222-Q1数据表中没有此类信息。  

此致、
Ochi

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Ochi、

    UCC21222-Q1的通道间电压额定值应与 UCC21520-Q1相同、因此为1500VDC。 请记住、这是器件内部的功能额定值。 从外部来看、通道间电压受爬电距离和间隙的限制、这通常取决于工作电压、材料组和污染等级。 此外、我们不建议使用比数据表第6页列出的初级到次级额定值更高的通道电压。 (https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/809366/ucc21222-q1-channel-to-channel-abs-voltage-rating)

    如果您 的问题得到了解答、请单击绿色按钮告知我们、或者告诉我们如何提供进一步的帮助。

    此致、

    Daniel

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Ochi、

    很明显、上面列出的1500VDC I 是器件的内部额定值。 限制因素可能是外部爬电。 该器件的封装具有2.28mm 的最小通道间隔离、因此假设材料组 I 和污染等级2、IEC60644爬电标准规定最大值约为456Vrms 或638Vpeak。

    此致、

    Daniel