This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS23861:用于检测功能的 TPS23861中断

Guru**** 2503135 points
Other Parts Discussed in Thread: TPS23861

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1043990/tps23861-tps23861-interrupt-for-detect-function

器件型号:TPS23861

您好!

目前 、我们使用的半自动模式是通过 I2C 总线配置的、但 TPS23861将始终发送检测、从而在网络端口上产生19V 电压脉冲。

(防止电压脉冲的任何其他解决方案?)


我想问、在半自动模式下、是否可以通过中断实现检测协商?

也就是说、在插入 PD 器件后、通过中断模式执行检测。
当未插入 PD 设备或其他非 POE 网络端口设备时、将不会执行检测操作。

如果也不是、还有其他软件解决方案吗?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Shuang、您好、根据该标准、可以预期开路电压、IEEE 规格允许的最大功率为30W。 由于检测正在进行、因此没有其他方法可以防止电压脉冲、PSE 必须始终检查以查看是否有与端口的连接。  

    遗憾的是、除了一些将使用特定 PSE 和 PD 端到端解决方案的非标准解决方案外、我看不到其他解决方案。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    感谢 Darwin、

    我们之所以进行检查、是因为该信号会影响以太网合规性测试。(此处有任何意见或建议?)


    如果 PSE 在手动模式下工作、它是否不会主动发送此检测?
    如果是、它的应用机制是什么? 我们是否需要与 MCU 和以太网控制器合作以实现 POE 的功能?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Shuang、

    当您说以太网合规性测试时、您是指 SIFOS 还是 EA 标识? 该规格的最大值为30V、因此19V OC 电压仍应符合该标准。

    在手动模式下、您是对的、除非 MCU 通过 I2C 强制在该端口上进行检测、否则不会进行检测;但是、在这种情况 下、MCU 无法知道在连接 PD 后何时启动检测。 此外、无法通过 LLDP 完成、因为 PSE 尚未为 PD 供电、因此 PD 侧的 MCU 无法与 PSE 协商。  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    明白。

    测试是以太网信号完整性测试。 对此、您有什么意见吗?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Shuang、PoE 电源是共模、我不希望这会影响数据、因为通过数据变压器到达数据侧的是差分信号。 我不认为 OC 电压会影响这一点。  

    您能否确保数据变压器的额定 PoE 和客户使用的以太网数据速率? 此外、这也可能是一个噪声问题、客户是否对端口进行了滤波? 最后、可以通过在数据变压器的数据侧和 PoE 侧端接中心抽头。  

    您是否有我们可以查看的原理图? 请注意、这是 PoE (电源+数据)的基本架构、因此我不希望 PSE OC 电压成为问题。 谢谢!