This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPSM41625:备选器件

Guru**** 2812305 points

Other Parts Discussed in Thread: TPSM41625, TPS546D24A, TPSM846C23, TPS549D22

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1044280/tpsm41625-alternative-device

器件型号:TPSM41625
主题中讨论的其他器件: TPS546D24ATPSM846C23TPS549D22

大家好、

由于英特尔电源设备已停产、您能否在下面推荐 TI 的替代设备? 我在表中添加了3个部分。 如果您有更好的建议、请更正我。

器件型号

TI 的替代产品

EM2120H01QI

TPS51463RGER

EN63A0QI

EN6347QI

TPSM82810SILR

EM2130L02QI

TPSM41625

EM2130L01QI

ES1030QI

感谢您的帮助!

谢谢、此致、

Wendy

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Wendy、

    只要输出电流要求不超过25A、TPSM41625就可用作 EM2130L02QI 的替代产品。

     TPSM82810SILR 是 EN6347QI 的理想替代产品。 请记住、TPSM82810SILR 器件使用的内部基准电压为0.6V、而 EN6347QI 使用的内部基准电压为0.75V。 只要能够适应 BOM 更改、这就是一个简单的实施更改。

    要更换 EM2120H01QI、如果输出电压低于2V、我建议使用 TPSM846C23。  TPS51463RGER 是一款基于转换器的解决方案。 如果客户对转换器持开放态度、我还可能建议使用 TPS546D24A 实现更宽的输出电压范围。

    此致、

    Alec Biesterfeld

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Alec、

    非常感谢您的详细回复。

    对于 EM2130L01QI、您是否对替代器件有建议? 再次感谢。

    谢谢、此致、

    Wendy

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Wendy、

    作为 EM2130L01Q1的替代产品、我有一些选择。

    对于基于转换器的解决方案(不带集成电感器)、我建议使用 TPS549D22或 TPS546D24A。

    对于基于电源模块的解决方案(具有集成电感器)、我建议 TPSM846C23用于输出电压为2V 或更低的电源轨。

    此致、

    Alec Biesterfeld