This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LM3281:有关 LM3281的一些问题

Guru**** 2558250 points
Other Parts Discussed in Thread: LM3281

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1044437/lm3281-some-question-about-lm3281

器件型号:LM3281

您好、先生、

我们有一个有关 LM3281YFQR DCDC 降压转换器的请求。  

我们面临的情况是、来自它的纹波电压会干扰我们 MCU 的 BLE 功能(来自 ST 的 STM32WB55RGV6TR)。 直流/直流转换器之后3.3V 线路上的这种默认纹波形状如下所示。  

根据数据表、  ~60mV 的纹波是 LM3281YFQR 在 ECO 模式下工作的正常方式。  但 问题是、我们无法获得此级别的纹波、因为 我们的 MCU 需要更干净的电源来实现其 BLE 连接。 因此、我们尝试通过在 MCU VDD 输入之前添加这些电阻器和额外的电感器(请参阅下面的读取箭头)来使直流/直流的电压纹波更加平滑:

之后、输出纹波变小(黄线)、我们的 MCU 可以正常工作。

我们的问题是、LM3281YFQR 在输出后是否可以使用这些附加组件、因为 该原理图设计不同于数据表推荐的设计。 您能帮助确认吗?

谢谢、

此致

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Lumina:

    感谢您向我们核实这方面的情况。  如果较高的静态电流是可以接受的、那么在 FPWM 中运行 LM3281将是减少纹波的简单且最佳的方法。

    向输出添加第二个 LC 可能会使环路不稳定。 如果该滤波器的额外极点处于环路带宽内、器件可能会变得不稳定。 在 PFM 模式下运行时、这一点可能不明显。 我建议在 PWM 模式下通过向 FB 引脚注入信号来运行环路稳定性测量。 这可以让您了解需要将第二个 LC 的极点移位到更高频率的程度。 但请记住、滤波器过滤 PFM 纹波的效率 会随之降低。

    您可以在本博客 的第2阶段 LC中找到有关设计第二阶段 LC 的更多信息。

    此致、

    瓦伦

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Varun:

    非常感谢 您的建议、我们会尝试。

    此致、

    Lumina

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Lumina:

    如果您需要我们的进一步帮助、请告诉我。 我现在要关闭此主题。

    此致、

    瓦伦