This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] UCC28070:启动序列、PWM 输出条件

Guru**** 2538955 points
Other Parts Discussed in Thread: UCC28070

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1043357/ucc28070-starting-up-sequence-pwm-output-condition

器件型号:UCC28070

大家好、  

我们基于 UCC28070设计了两块电路板、即电源电路和控制电路。

1 -当控制器的 VCC 引脚电压为12V 时、当 CSA CSB VSENSE 和 VINAC 等引脚未连接电源电路时、我能否在 GDA 和 GDB 上看到 PWM 信号?


如下图所示?  

看到 PWM 信号后、我们需要连接电源电路并连接其他引脚。

您认为这样做是否有益?

提前感谢

此致。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    是的、这样的测试是一项有用的练习、可确保在连接功率级之前正确设置控制器。  施加 VCC 后、您应该 能够通过强制 VSENSE 和 VINAC 处于 1V 至3V 范围来查看 GDA/GDB 信号。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    谢谢你,Ray!