This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LM2852:有关此 LM2852中 SGND 的问题

Guru**** 2577385 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1044589/lm2852-question-regarding-sgnd-in-this-lm2852

器件型号:LM2852

大家好、因为我对这个领域很陌生、所以我的问题可能很小。

在该器件中、有2个接地引脚(PGND、SGND)。

当我读出它时、我对这个接地有点困惑。

该器件的典型应用原理图显示了该器件与外部无源器件和接地的连接示例。

但是、我很难区分问题。 哪个接地端是 SGND 或 PGND?

另外、您能否告诉我、我是否必须区分两个原因? 是否可以将它们连接在一起?

提前感谢您的帮助!

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Jay、

    PGND 是用于功率 FET 的接地端、而 SGND 是用于 Avin 引脚和内部控制电路的接地端。 EVM 用户指南第3页的图1 显示了如何连接 PGND 和 SGND。 两者都连接到散热焊盘。

    PGND 通常具有来自 其承载的开关电流的大量噪声。 重要的是、该电流不会流过 SGND、以保持其无噪声-从而不会影响内部电路。

    此致、

    瓦伦