This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS62867:与环境温度和输出电流的关系图

Guru**** 2867080 points

Other Parts Discussed in Thread: TPSM82866A, TPS62867

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1041884/tps62867-graph-relation-with-the-ambient-temperature-and-the-output-current

器件型号:TPS62867
主题中讨论的其他器件:TPSM82866A


您好、先生、

客户希望在项目中使用 TPS62867RQYR。

但在查看数据表后、我找不到环境温度和输出电流之间的任何关系。

在其他部分中、有一个图显示了之间的关系。

您有此图吗?

你可以告诉我吗?

谢谢。

此致、

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    用户好、

    您是否有一个示例说明您的参考图?

    请告诉我、

    非常感谢!

    此致、
    Dorian

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Dorian、您好!

    谢谢、  

    这是我要获取的一个图示例。


    这是我的设计。

    -输入2.5V 至3.6V
    -输出2.5V 4A
    我需要在高达105摄氏度的环境温度下实现4A 输出的稳定性。
    我们需要的是该项目的小型稳压器。 TPS62867RQYR 看上去适合我的应用。

    此致、

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Frank、

    我们倾向于对模块进行此评估、因此评估 各种环境温度下的额定输出电流非常重要。

    您还了解了全新的 TPSM82866A 吗?

    在 TPSM82866A 数据表中、您可以在图9-24/9-25中看到您请求的这些曲线。

    由于 TPSM82866A 的 Theta JA 低于 TPS62867、因此在更高的环境温度下、您应该能够获得更大的输出电流。

    您还可以在布局示例部分看到、数据表(11.2)中35平方毫米 的解决方案尺寸是否非常小。

    如果您有更多问题或意见、请告诉我。

    非常感谢!

    此致、

    Dorian  

      

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Frank、

    您在这里有任何更新吗?

    请告诉我是否有任何帮助。

    非常感谢!

    此致、
    Dorian

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Frank、

    由于不活动、我将关闭此线程。

    如果您有任何其他问题或想要重新打开主题帖、请在下面回复。

    非常感谢!

    此致、
    Dorian