This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] UCC28782:UCC28782和 UCC27712的组合

Guru**** 2529560 points
Other Parts Discussed in Thread: UCC28782, ISO7710, UCC27712

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1043863/ucc28782-combination-of-ucc28782-and-ucc27712

器件型号:UCC28782
主题中讨论的其他器件: ISO7710UCC27712

大家好、TI 团队、

我正在考虑使用 GaN 的 UCC28782。
我正在考虑使用共源共栅类型 GaN 而不是配备驱动器的 GaN。
我想使用半桥驱动器而不是 ISO7710。 是否可以将 UCC27712与 UCC28782搭配使用?
是否存在任何问题、例如延迟时间过慢或互锁功能?

此致

Tetsu

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Tetsu、

    UCC28782 + UCC27712可支持驱动共源共栅 GaN 器件。 对于低侧 GaN,您可以利用 UCC28782驱动器功能,驱动器延迟更短。

    对于高侧 GaN,您必须利用 UCC27712的驱动器功能,其比例延迟约为100ns ,这仍然是可以接受的。 无需担心联锁。 PWMH 和 PWML 由 UCC28782控制,在 UCC28782上 PWMH 和 PWML 绝不会交叉传导。

    谢谢。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你(们)好,Jaden

    感谢你的答复。
    我明白了。

    谢谢。

    Tetsu