This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LMR36520:轻负载条件下的效率、Webench 结果与测量数据不同

Guru**** 1810550 points
Other Parts Discussed in Thread: LMR36520
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1043851/lmr36520-the-efficiency-at-the-light-load-webench-result-is-different-from-measured-data

器件型号:LMR36520

尊敬的 Webench 专家:

我的客户正在评估 LMR36520、并且在轻负载时遇到比 Webench 更低的效率。

如果您能提供建议、我将不胜感激。

--

根据您的 LMR36520FADDAR webench 设计、200mA 负载电流时的效率约为80%。(能否使用 Custom Part.PDF 查看随附的 LMR36520FADDAR 文件)  

客户的效率约为70%。   

差异是10%、非常大。

我认为在轻负载时 webench 的效率可能过高。

您能否告诉我们这些效率数据是否已在实际电路板上得到确认。

如果可能、请提供实际电路板效率和 Webench 结果。

电路中的效率
输入功率:VIN 27.5V x Iin 46.8mA = 1.287W
输出功率:输出电压5V x 输出电流172mA = 0.86W
效率:0.86÷1.287 = 66.9%

输入功率:VIN 19.6V x Iin 61.8mA = 1.211W
输出功率:5V 输出电压 x 输出电流171mA = 0.855W
效率:0.855÷1.211 = 70.6%

e2e.ti.com/.../2870.LMR36520FADDAR-using-Custom-Part.pdf

e2e.ti.com/.../4846.LMR36520-BOM.xlsx

--

感谢您的大力帮助与合作。

此致、

新一

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你好,Shinichi

    我将选中此复选框并稍后回复您。

    此致。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、GUI、

    感谢你的答复。

    我期待您的回复。

    感谢您的帮助。

    此致、

    新一

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Shinichi、

    请将问题保留在一个线程中、我已在原始线程中回答了问题。 请关闭此主题。

    谢谢

    Sirui

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Sirui、  

    感谢你的答复。

    我同意关闭此主题。

    此致、

    新一