This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LM2621:提高升压 IC 的输出电流(*并行管理)

Guru**** 2510095 points
Other Parts Discussed in Thread: LM2621, TPS61022

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1044421/lm2621-increasing-the-output-current-of-step-up-boost-ic-parallel-arragement

器件型号:LM2621
主题中讨论的其他器件: TPS61022

尊敬的先生:

目前、我们仅使用单 个 LM2621直流升压 IC、此设计用于在 1.8至3.6V 的输入范围内提供5V/500mA 的输出。

FIR:我们的升压电路

我们希望将输出电流增加到1安培,那么我们能否将两个升压电路并联组合成具有相同的公共输入? 是否还有其他方法也可以执行相同的操作?

此致、

Harinder Singh  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Hardinder、

    不建议并联使用两个升压电路。 器件不支持此类配置。

    如何使用 TPS61022? 该器件具有更高的输出电流能力。