This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS55288:关于器件 TPS55288RPMR、我们是否应采用 Vin=40V?

Guru**** 2587345 points
Other Parts Discussed in Thread: TPS552882, TPS552882-Q1, TPS55288

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1044085/tps55288-regarding-part-tps55288rpmr-shall-we-apply-vin-40v

器件型号:TPS55288

您好!

我使用的器件是 TPS55288RPMR、请帮助澄清以下问题。  

1、我们可以施加高达40V 的输入电压(VIN)吗? 因为我希望输入电压范围为2.8V 至40V

2. 在不使用 I2C 接口的情况下、是否可以在 ISP 和 ISN 引脚之间使用电阻器设置5A 输出电流?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Tatarao、

    感谢您的参与。

    1. 40V 是 VIN 引脚可以承受的绝对最大额定电压。 最大工作电压为36V。

    2.请选择 TPS552882。 TPS552882不需要 I2C 接口。 您可以通过在 ISP 和 ISN 引脚之间使用不同的电阻器来设置输出电流限制。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    1.您是否有以下器件的库存、

       TPS552882-Q1、 TPS552882RPMR。

    2. TPS552882没有现货 、因此 我使用 的是 TPS55288RPMR。 我们还可以使用右侧的电阻器来设置该电流。 而无需使用 I2C。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Tatarao、

    请访问 TI.com 了解库存情况。 我只支持技术问题。

    2.不 TPS55288需要 I2C 通信来启用开关。 您必须使用 MCU 来配置 I2C 寄存器。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    我有以下疑问、

    1.根据数据表、我们可以使用外部电阻器设置输出电流和电压、对吧?。

    2.如果需要 I2C, 它是否是输出电流和电压的一个设置? 或者、我们需要每次都使用 I2C 程序来设置电流和电压?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Tatarao、

    1.是的、可以使用外部电阻器设置输出电压和输出电流限制。 但是、要启用外部配置功能、您必须首先配置 I2C 寄存器。

    2.是的、每次 Vin 上电后都需要 I2C 程序。

    有关输出电压/输出电流限制设置的详细信息、请参阅 TPS55288数据表。