This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] UCC28780:有关输入和输出电压的问题

Guru**** 2535760 points
Other Parts Discussed in Thread: UCC28780, UCD3138

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1044572/ucc28780-questions-about-input-and-output-voltage

器件型号:UCC28780
主题中讨论的其他器件: UCD3138

您好!

我是一名学生、从事一个涉及制作直流/直流反激式转换器的项目、对 UCC28780有一些疑问。 我们对该芯片的 ZVS 功能感兴趣、想知道它是否支持12伏至2伏的转换。 我们在数据表中找不到任何指示其直流输入和输出电压范围的内容、并且很想知道控制器开始切换所需的最小电压。 我们的另一个问题是、该芯片是否可以支持双向配置、以便也可以将2伏转换为12伏。

谢谢你

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你好、Jad、

    UCC28780的最小 VDD 启动电压为17.5V,因此理论上,最小输入电压应高于17.5V。  

    对于双向转换器,我建议您选择数字控制器,如 UCD3138。

    谢谢。