This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS61391:电源电流查询

Guru**** 2524460 points
Other Parts Discussed in Thread: TPS61391

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1043253/tps61391-supply-current-inquiry

器件型号:TPS61391

大家好、

你好。

我们的客户正在尝试 找出 TPS61391的计算消耗电流是多少(如果输入电压为3.0V、输出电压为60V)。

它们在 PCB 上已经有器件、它消耗的实际电流为~12.5mA。

他们查看了数据表上的图1 (效率与输出电流间的关系)、 在3V 输入至60V 输出电压下、馈入  TPS61391的电源电流 应为161mA?

它们的输出电流在60V 时仅需1微安。纽扣电池为 TPS61391提供3V 的输入电压、最大放电电流为2.0mA。

谢谢、此致、

艺术

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Art:

    当输出电流仅为1uA 时、我们没有效率数据。 如何计算161mA? 为了了解消耗的电流、实际测试是最佳方法、客户已经完成了测试。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Yichen、

    客户使用数据表中的图1"输出电流与效率"计算得出。

    您是否知道在输入电压为3V 时器件的最大输入电流是多少?

    谢谢、此致、

    艺术

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Art:

    电流限制为1A、这意味着峰值输入电流为1A。 考虑到低效率和 DCM 高电流纹波、最大输入电流不应超过10mA。  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Yichen、

    客户想要确认什么。 以下是他们的陈述。

    "假设条件如下:
    VIN = 3.3V
    VOUT = 60V
    效率=
    Iout = 1微安


    功率输出= Vi = 60V*(1x10^-6) A = 0.00006W
    (效率)功率输入=功率输出;功率输入=3.3*0.002=0.0066W
    效率=功率输出/功率输入= 0.00006W/0.0066W = 0.00909 = 0.909 %

    我的理解是否正确? 如果是、您有没有建议可以在不牺牲大量电流的情况下将电压提升到60V?"

    谢谢、此致、

    艺术

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Art:

    您的理解是正确的。 对于您的应用而言、由于输出电流和输出电压太低、效率可能会降低。 这是目前唯一的解决方案。